This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01454:CMB BOM 中显示的 CBL012电缆组件是什么?

Guru**** 1125990 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1118324/tida-01454-what-is-the-cbl012-cable-assembly-that-appears-in-the-bom-of-the-cmb

器件型号:TIDA-01454

您好!

 CBL012电缆组件是连接到引脚接头上的电缆吗? 喜欢照片上的那个吗? 如果不是、到底是什么?

提前感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mikel、

    是的、它位于这张图片中的引脚接头行上。 不是很容易看到、但它连接到电路板底部的引脚:  

    此致、

    Jeff