This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01629:电路问题

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8350R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1117610/tida-01629-circuit-issue

器件型号:TIDA-01629
主题中讨论的其他器件:DRV8350R

大家好、

以下是客户提出的问题、可能需要您的帮助:

在以下原理图中、用红色框突出显示的两个电路的用途是什么?  

您可以帮助检查此案例吗? 谢谢。

此致、

樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、

    感谢您关注 TIDSA-01629并与我们一起检查。串联 RC 滤波器是一个缓冲器网络、可减少开关节点电压与功率 GND 之间的瞬态过冲和下冲。 缓冲器网络取决于功率 FET 的反向恢复变化、导通和关断时间功率 FET、直流链路和负载电流。 它需要单独优化、根据系统配置可能不需要。 请参阅 设计指南—TIDA-01629、 2.2.1.4功率级系统注意事项部分。  

    请告诉我、我们何时可以帮助解答更多问题。  

    谢谢。  

    此致、
    Martin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Martin:

    感谢您的支持。

    上部和下部框中的 RC 电路是什么? 是否设置了以下低通滤波? 那么上部的盒子会怎么样呢?  

    谢谢、此致、

    樱桃

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cherry、  

    RC 电路是缓冲器网络、如我之前在上述帖子中所述。

    阻尼器电路是您标记的两个框、一个串联 RC 连接到 GND (以最大程度地减小瞬态电压下冲)、另一个 RC 电路连接到 VIN、以最大程度地减小瞬态电压 过冲。   

    借助这些缓冲器、我们可确保 DRV8350R (引脚 SHA、SHB 和 SHC)的开关节点电压保持在 DRV8350R 器件规格范围内、如所示  
    DRV8350R 数据表(SLVSDY6A–2018年8月–2019年6月修订)第7.1节:瞬态200ns 高侧源极感应引脚电压(SHX):–10V (绝对 最小值) VDRAIN + 10V (绝对 最大值)。  请始终检查最新的数据表。  

    如上所述、缓冲器网络取决于功率 FET 的反向恢复变化、导通和关断时间功率 FET、直流链路和负载电流。 它需要单独优化、根据系统配置可能不需要。 请参阅 设计指南—TIDA-01629、 2.2.1.4功率级系统注意事项部分。  

    此致、
    Martin