This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010013:显示规格

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010013, DS90C385A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1117624/tida-010013-display-specs

器件型号:TIDA-010013
主题中讨论的其他器件:DS90C385A

大家好、团队、

如果必须 考虑 LCD 本身的任何限制规格、您能不能提供建议、

如果客户希望根据 TIDA-010013使用 DS90C385A 实现 RGB 到 LVDS 显示接口转换器?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Slava、

    客户需要检查 DS90C385A 提供的 LCD 的视频接口(LVDS)是否正确、以及 Sitara 的像素时钟范围与 LCD 是否重叠。
    希望这对您有所帮助!

    此致、
    Lars