This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01485:TIDA-01485_Firmware 问题

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: DRV8323, TIDA-01485

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1117414/tida-01485-tida-01485_firmware-question

器件型号:TIDA-01485
主题中讨论的其他器件:DRV8323

 TIDA-01485_Firmware 是否使用 SPI 通信通道在 MSP430 和  DRV8323之间进行通信? 我看到 正在设置 SPI GPIO、但无法找到执行任何 SPI 通信的代码。 请提供建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    我当前的软件无法查看该软件、我正在处理该软件。

    我在应用手册中检查了3.1.2.3配置 DRV8323寄存器(drv8323.c)、并发现 DRV8323上存在 SPI 操作。 您可以查看它。

    如果未调用此函数、则我认为可能会使用初始化配置。

    谢谢

    简森