This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30092:热敏打印机的电源

Guru**** 2928790 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP30092

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1115413/pmp30092-power-supply-for-thermal-printer

器件型号:PMP30092

大家好、

我们的客户正在 设计具有以下规格的交流/直流电源。

输入电压: 90V 至265AC
输出电压:23V
输出电流:6.25A、峰值电流 14A、持续2秒
拓扑:反激式
工作温度:-10C 至50C
输出纹波:200mVpp
效率:>85%
输出容差:+/-3%
输出短路保护
应用:热敏打印机

我们的客户正在考虑 PMP30092参考设计。 您能否确认此器件是否符合客户要求? 它是否能够在2秒内提供14A 峰值电流? 如果没有、您能建议他使用其他设备吗?

此致、

Danilo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Danilo、

    遗憾的是、PMP30092参考设计无法提供14A 的负载电流持续2秒、因为344W 的输出峰值功率太高、但 ti.com.:上发布了此功率范围内的一些设计

    https://www.ti.com/tool/PMP9531

    https://www.ti.com/tool/PMP11303

    https://www.ti.com/tool/PMP21160

    https://www.ti.com/tool/PMP22087

    谢谢、

    弗洛里安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    感谢您的建议。 我们的客户在下面有后续查询。

    非常感谢您的建议。 非常感谢。  

    从4个建议中、我可以看到3个具有与设计目标峰值输出功率相同的标称功率输出(大约300-350W)。 这是一个重大的成本/尺寸问题、因为标称运行期间的电源消耗仅为150W。 实际上,我们的客户正在使用150W 的电源。  

    因此,我还有两个问题  
    1.可以使用150W 标称输出的电源并添加“特定”电路来满足输出峰值电流需求? 对于50%的占空比,最长合理的峰值时间是多少?
    2.对于 UCC28633 , 占空比为0.300ms 50%时,电源电压为14A @23V PEAK 可接受?
    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    通常、带宽决定控制器负载瞬态的响应时间。 假设带宽为1kHz,则耗时约为1ms。负载阶跃持续0.3ms,能量首先从输出电容中流出。 例如,如果使用2mF 输出电容,则可以预期电压降>2V,负载阶跃为14A,持续0.3ms。 因此、为了减少压降、必须增加输出电容、这当然会增加成本。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Florian、

    我们的客户在下面提供了后续查询。

    非常感谢您的回复。
    请问您是否可以为输出模块提供满足此要求的参考设计,以便添加到主电源 IC 基本参考设计中?

    此致、
    Danilo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有一定年度数量的项目、可以提供参考设计。 我可以提供更多详细信息、我们可以通过电子邮件离线讨论这一点。