This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00528:INA226

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: INA226

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1116529/tida-00528-ina226

器件型号:TIDA-00528
主题中讨论的其他器件:INA226

文档编号:TIDU849 - 2015年11月

第8页、公式(8)给出了8mA 的 PFET 电流、这将产生80mV 的 Vsense (公式9)。  8mA/80mV 来自哪里?  我在等式8之前的任何位置都看不到它们提到。

2. Vsense 的限值是多少?  INA226的分辨率为1.25mV/位。  在80mV 的全范围电压下、这只能为您提供64位数据。  可以通过增大 MAX Vsense 来增大 INA226的范围吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    射线、  

    感谢您使用 E2E!

    公式中列出的80mV 来自 INA226的满量程输入电流范围。 整个范围实际上为81.92mV、但设计人员选择了80mV、既可简化数学、又可减小裕度、以防止器件超出其范围。 由于这是待开发的最大电势感测电压、R2和 R1已匹配、因此 PFET 在最坏情况下可能产生的最大电流为8mA、如等式9所示。  

    2、这里的断开连接是电流 LSB 和 VBUS 是 分别测量电流和总线电压的独立值。 您在这里报告的1.25mV/LSB 实际上是针对总线电压、而 INA226的电流 LSB 是2.5uV/LSB、这是 Vsense 的限制因素。 这可在 INA226数据表中找到: