This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00250:呼吸应用

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA2337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1116051/tida-00250-breathing-application

器件型号:TIDA-00250
主题中讨论的其他器件:OPA2337MSP-EXP430G2

大家好、

我对该参考设计有几个问题。

客户计划将参考文献中的 OPA2337和 MSP-EXP430G2用于其医疗应用、我想知道这是否适合用于检测人体呼吸的气流方向? 应用程序需要检测人类呼吸并区分什么是吸入或呼气。

提前感谢。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    我甚至找不到有关 TIA-00250如何执行此换能器任务的信息。 按照设计、它不应用于方向检测

    我希望压电条能够检测到偏转方向。 因此、不同的电路可以正常工作。  

    请记住、我今天了解到这些条带的存在。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    谢谢! 您是否了解 任何采用压电条的参考设计?

    此致、

    Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、

    遗憾的是、我没有。