This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8877:PMP8877的源代码

Guru**** 2938350 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD3138A, PMP8877

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1116104/pmp8877-source-code-of-pmp8877

器件型号:PMP8877
主题中讨论的其他器件:UCD3138A

您好:

请帮助提供 PMP8877的源代码。  客户在砖型电源项目中使用了 ucd3138a。 他想说的是参考设计 PMP8877中快速输入电压前馈的源代码、谢谢!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jimmy、让我通过 E2E 发送友谊请求、我们可以在离线模式下对此进行讨论。 这是一个相对较旧的项目、我们可以发送我们拥有的内容。 谢谢!