This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00851-LDC0851:具有1024 PPR 的电感编码器

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: LDC0851, LDC1612EVM, BOOST-LDC3114EVM, TIDA-00508

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1113966/tida-00851-ldc0851-inductive-encoder-with-1024-ppr

器件型号:TIDA-00851-LDC0851
主题中讨论的其他器件:LDC0851LDC1612EVMBOOST-LDC3114EVMTIDA-00508

大家好、团队、

      我已经介绍 了 LDC0851 用户指南,因为您提到它只能检测到32个位置,您可以在 CPR/PPR 中消除。

我们希望使用具有 PPR 1024  的感应技术设计旋转编码器。LDC0851是否支持1024 PPR、如果不支持、请建议使用其他可支持的芯片。

是否有任何具有1024 PPR 的评估板或任何参考设计。

此致、

Sayali

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    使用 LDC0851的电感式传感32位编码器旋钮参考设计 在第6.5节中讨论了如何实现32位:  

    如果您将其缩放到1024、则可以根据滚轮的尺寸限制线圈尺寸。 如果有足够的空间让线圈在1024个位置工作、则 LDC0851可以工作。 您可以使用 电感式传感设计计算器工具 为 可用空间设计线圈。 如果没有足够的空间来进行足够的线圈设计、您可以切换方法并测量旋转角度、而不是使用 TIDA-00508这样的方法。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

      感谢您的快速响应,我将介绍电感式传感设计计算器。

    平均时间是指电感编码器的任何直接评估板、也具有1024 PPR 或更高版本。

    我已经介绍 了 BOOST-LDC3114EVM 和 LDC1612EVM、但它们也不是直接向前。

    此致、

    Sayali  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    不可以、我们没有任何直接显示该功能的参考设计或 EVM。  我们最接近的比较是 上述编码器设计或1度转盘设计(TIDA-00508)。  

    此致、  

    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin、

       TIDA-00508显示了绝对输出,我们正在寻找增量输出,我参考 TIDA-00508的用户指南,但没有关于增量输出的词语, 是否可以使用 TIDA-00508实现增量输出。 是否有任何关于增量输出实施的技术文章。

    此致、

    Sayali

         

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sayali、  

    如果您使用与 TIDA-00508相同的感应、则可以将旋转感应划分为增量所需的位置数。 但是 、这需要 MCU 处理、而不是设计指南中已经使用的角度检测算法。 前面提到的32位置增量编码器设计是我们的电感增量编码器示例、具有最低的 MCU 要求。  

    霍尔效应感应是旋转编码的电感式感应的替代方案。 如果您有兴趣、可在以下网址了解霍尔感应旋转编码的基础知识: https://training.ti.com/ti-precision-labs-magnetic-sensors-using-hall-effect-position-sensors-rotary-encoding-applications。  

    此致、  
    Justin Beigel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Justin,

       感谢您的确认。

    此致、

    Sayali