This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP3162:计算工具

Guru**** 2928640 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114536/pmp3162-calculation-tool

器件型号:PMP3162

大家好、团队、

您能否分享此设计的完整计算工具?

这是变压器设计的特别需要。

零件号  PA4141NL 被取消分类。  

因此、需要您的支持才能正确设计变压器。

请求您的回复!

谢谢、此致、

Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    请参见所附的 PA4141NL 变压器图。  它具有2:1:1 (一次侧:二次侧:辅助)匝数比、并在一次侧测量50uH 的电感。

    e2e.ti.com/.../1462.PA4141NLrevS0.pdf

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您分享变压器详细信息。

    如果您能分享可帮助设计变压器的数学 CAD 工具、我将不胜感激。

    我们是否有任何 Excel 文件?

    谢谢!

    此致、

    Madhura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Madhura、

    我们没有用于变压器结构的设计工具。  下面是用于确定功率组件的 Mathcad 表。

    e2e.ti.com/.../PMP3162_5F00_REVC.mcdx

    此致、

    Brian