This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-050047:使用版本7.0.3后、BQ25792-EV2400连接失败

Guru**** 2604615 points
Other Parts Discussed in Thread: USB-PD-CHG-EVM-01, EV2400, BQ25792

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1115083/tida-050047-bq25792-ev2400-connection-failed-after-use-version-7-0-3

器件型号:TIDA-050047
主题中讨论的其他器件:USB-PD-CHG-EVM-01EV2400BQ25792

大家好、

我正在使用  USB-PD-CHG-EVM-01板 、并且在 v7.1.2中发现了单节电池问题、如该链接所示:

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1094787/tida-050047-battery-charger-configured-by-tps25750-to-single-cell/4094986?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TIDA-050047%25252525252520%252525252525201s#4094986 

但是、在使用 PatrickAussems.bin 后、我发现了一个新问题 、Chuck 在上面的链接中提供了该问题、BQ25792 - EV2400 - BQ Studio 之间的连接始终显示 Device ACK 错误。

使用 v7.1.2、它运行良好、我可以在 BQ Studio 中读取/写入 BQ25792。

请帮您检查一下。

谢谢!

Marc  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    当我使用 v7.0.3创建2s 配置时, /sbs-file/__key/communityserver-discussions 组件-files/234/2s_2D00_703.bin

    但 BQ Studio 可以在仅 BAT 时进行通信、一旦适配器插入或仅适配器、它将显示 ACK 错误。

    您可以帮助检查问题吗? 谢谢!

    Marc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供 I2C 日志和您的项目文件(.json)以便我们了解一下?

    我们这方面的专家将于下周回来、因此我将了解  在他外出时可以为您提供哪些帮助。

    此致。