This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP15034:TI PSPICE 模块的 PMP15034

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP15034, TPS61046

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114382/pmp15034-pmp15034-of-ti-pspice-module

器件型号:PMP15034
主题中讨论的其他器件: PMPTPS61046

大家好、

我的客户无法发送帖子、我帮助提出问题。

"我需要 TI PSPICE 模块的 PMP15034、CV、CC 充电和放电的 PI 控制对我来说非常重要。"

非常感谢你的帮助。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zhonghui、

    我们没有针对此 PMP 设计的特定 PSpice 设计。

    客户可以使用 TPS61046 PSpice 模型构建 PSpice 仿真。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Liu、

    感谢你的帮助。

    此致、