This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010071:MSP430电路和示例代码

Guru**** 2567335 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1113992/tida-010071-msp430-circuit-and-sample-code

器件型号:TIDA-010071

各位专家、您好!

客户要求提供 EV 充电 EVSE 控制电路详细信息和示例代码。 我们是否有机会向客户提供参考设计和示例代码? 非常感谢!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ann:

    通常、我们可以向客户提供电路板、但在本例中、我们的 TIDA-010071电路板已缺货。 这将是他们自己构建电路板的最快方式。 所有必要数据均可在参考设计页面上找到。 LaunchPad 本身始终必须由当地销售团队提供或订购。

    我们可以为 MSP439F5529 LaunchPad 提供简单的测试软件。 如果您对软件感兴趣、可以通过电子邮件联系我。

    此致、

    Andreas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andreas、

    感谢您的回复、很抱歉迟到了。 我稍后会向您发送电子邮件、非常感谢!

    此致、

    Ann Lien