This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21735:用于输入电压为12VDC 系统和输出电压为650VDC 的汽车反激式控制器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21735, LM5022

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114625/pmp21735-automotive-flyback-controller-for-vin-12vdc-system-and-vout-650vdc

器件型号:PMP21735
主题中讨论的其他器件: LM5022

各位专家:  

你好。 请帮助您进行以下查询。 非常感谢您的帮助。

"您能否就汽车反激式控制器的输出电压约为650DC 伏特,输出功率:25-75W;开关频率:最低200kHz;输入电压:汽车12V 系统提供建议?"

我查看了参考设计、发现了以下内容: https://www.ti.com/tool/PMP21735#tech-docs 、但遗憾的是、它不能满足所有要求。

谢谢你。

此致、  

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Marvin、PMP21735 是最好的起点、因为我们的产品系列中目前没有满足这些特定电源要求的解决方案。 LM5022控制器仍可用于您的应用。 我建议使用功率级设计器来帮助定义新的变压器/功率级、同时设计环路。 这将是最佳方法。 请参阅以下链接。 谢谢!

    https://www.ti.com/tool/POWERSTAGE-DESIGNER