This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060034:如何获得组合温度

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TMP117EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114471/tida-060034-how-to-get-a-combined-temperature

器件型号:TIDA-060034
主题中讨论的其他器件:TMP117EVM

您好!

我 对通过耳塞测量体温感兴趣。

我知道我可以使用 TMP117EVM 来测试此设计、但软件(TMP117DualSensor_GUI)仅显示如何通过文档描述获取两个温度传感器数据。

如何获得组合 温度数据? 是否有其他软件工具? 或者我需要 自己通过一些方程来实现它吗?

感谢您的回复。

Nian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nian -

    感谢您发帖-在本示例中、温度分别显示在双 GUI 中、 第3.2.2节中显示的数据是手动处理的、以确保准确性、然后计算出、以便与市面上出售的鼓膜温度计进行比较。 有关与系统级设计相关的商业可用算法和潜在知识产权的信息、请联系 WBD101 (专门从事耳戴式设备和可穿戴产品开发的公司)、网址为 :http://www.wbd101.com/