This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关 TPS62130A SIMPLIS 瞬态和均值模型 TPS62130A SIMPLIS 瞬态和均值模型的问题

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62130A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114050/question-about-tps62130a-simplis-transient-and-average-model-tps62130a-simplis-transient-and-average-model

主题中讨论的其他器件:TPS62130A

您好!

我尝试使用"TPS62130A SIMPLIS 瞬态和均值模型 TPS62130A SIMPLIS 瞬态和均值模型"和"SIMPLIS 元件"来仿真 TPS62130A 环路响应

我可以在其中打开"TPS62130A_Loop _Response.sxsch"、但无法运行新的仿真。

(例如、我更改了电感值、然后转至"Simulator"选项卡→选择"Analysis"→按"Run"按钮。但没有显示任何弹出窗口。)

对于此模型的新仿真、我是否应该进行任何其他设置?

此致、

开始

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、

    我相信这是由於 SIMPLIS 元素的限制。 其 网站上声明 的新拓扑不允许超过100种。 该模型包含193种新拓扑、因此我认为该版本的 SIMPLIS 无法运行该模型。

    如果您愿意、我可以运行一些特定的案例。

    谢谢、

    Joseph