Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3095
主题中讨论的其他器件:TINA-TI、 THS3095
大家好、
我将介绍 TIDA01486原理图并设计 PCB。 在此之前、我尝试对接收级上存在的 OPAMP 电路进行仿真。 这是仿真电路

TINA-TI 中仿真的上述电路的频率响应为:

它在1MEG 下提供-16dB 增益、在2MEG 下提供更低增益。 我认为这不是需要的。 我在这里缺少什么吗?
此致、
Kamlesh
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3095
大家好、
我将介绍 TIDA01486原理图并设计 PCB。 在此之前、我尝试对接收级上存在的 OPAMP 电路进行仿真。 这是仿真电路

TINA-TI 中仿真的上述电路的频率响应为:

它在1MEG 下提供-16dB 增益、在2MEG 下提供更低增益。 我认为这不是需要的。 我在这里缺少什么吗?
此致、
Kamlesh
您好、Steffan、
好的、所以我将值更改为1uF (实际上、在设计文档中、它是1nF、在原理图中、它是1uF -这是困惑)。 我获得了新结果、但与之前的结果没有很大不同。

TINA 没有错误、我没有看到任何错误。 我对 PD (连接到高+15V)和 REF (连接到 GND)之间的两个连接感到困惑。 如何检查连接? 没有错误意味着连接正常吗?
此致、
Kamlesh
您好!
如果有一些未连接的导线并且弹出一个窗口、TINA 会显示一条警告。 您能否上传仿真文件以进一步检查? 我使用 https://www.ti.com/product/THS3095#design-tools-simulation 上的 TINA 参考设计进行了测试 、并修改了原理图:

这样、波特图看起来就像预期的那样:

也许您可以上传您的仿真文件、以便我可以查看它、或者您可以尝试使用参考设计并根据您的需求修改它、以获得合理的结果。
此致、
Steffen
您好、Steffen、
感谢您的快速回答。 我要附加文件。 我检查了 ERC -我看不到任何警告或错误。