This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01486:仿真结果和硬件值之间的差异

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, THS3095

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1114024/tida-01486-difference-in-simulation-results-and-hardware-values

器件型号:TIDA-01486
主题中讨论的其他器件:TINA-TITHS3095

大家好、

我将介绍 TIDA01486原理图并设计 PCB。 在此之前、我尝试对接收级上存在的 OPAMP 电路进行仿真。 这是仿真电路

TINA-TI 中仿真的上述电路的频率响应为:

它在1MEG 下提供-16dB 增益、在2MEG 下提供更低增益。 我认为这不是需要的。 我在这里缺少什么吗?

此致、

Kamlesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kamlesh、

    我想您的仿真中的电容器 C5值有一个拼写错误。 TIDA 原理图上的接收器级使用1 F 电容器、而不 是1微 F。这会改变频率行为。  

    此外、请验证 TINA 是否显示了错误。 由于我在仿真中看到了不同的行为、因此可能会有一个连接缺失、预计增益为20dB。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffan、

    好的、所以我将值更改为1uF (实际上、在设计文档中、它是1nF、在原理图中、它是1uF -这是困惑)。 我获得了新结果、但与之前的结果没有很大不同。

    TINA 没有错误、我没有看到任何错误。 我对 PD (连接到高+15V)和 REF (连接到 GND)之间的两个连接感到困惑。 如何检查连接? 没有错误意味着连接正常吗?

    此致、

    Kamlesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果有一些未连接的导线并且弹出一个窗口、TINA 会显示一条警告。 您能否上传仿真文件以进一步检查? 我使用 https://www.ti.com/product/THS3095#design-tools-simulation 上的 TINA 参考设计进行了测试 、并修改了原理图:

    这样、波特图看起来就像预期的那样:

    也许您可以上传您的仿真文件、以便我可以查看它、或者您可以尝试使用参考设计并根据您的需求修改它、以获得合理的结果。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Steffen、

    感谢您的快速回答。 我要附加文件。 我检查了 ERC -我看不到任何警告或错误。

    e2e.ti.com/.../TIDA_5F00_Receiving_5F00_Stage.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您在其中拥有的 THS3095模型是一个旧版本、其中 PD 引脚的极性是相反的。 使用产品页面中的新模型、或者只需将 PD 连接到 GND 即可解决您的问题。

    此致、

    Steffen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢:) 这解决了问题!