This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21549:无输出电压

Guru**** 2695575 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21549, LM5021

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1103360/pmp21549-no-output-voltage

器件型号:PMP21549
主题中讨论的其他器件: LM5021

你(们)好。

我们刚刚完成了 PMP21549参考设计的构建、使用在线 Gerber 器来生产 PCB、并使用提供的 BOM 中的相同器件、但即使在负载下、我们也不会获得输出电压。  这些是在参考设计中的测试点测得的电压:

TP1和 TP5 = 240Vrms (交流)

TP2和 TP3 = 325V (直流)

TP9和 TP3 = 1.882V

TP9和 TP8 = 1.882V

TP10和 TP12 = 0V

TP4和 TP7 = 0V

对问题是什么有什么想法?  我很乐意让该板正常工作。

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看看 L1或 R4。 其中一个是问题。 TP9的电压不足以开启控制器。 这只是基于原理图的快速浏览。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、感谢您的评论。 两个后续问题:

    1. 我使用了 TI 提供的原理图和 BOM 将其组合在一起、因此 L1或 R4可能会出什么问题?
    2. 我可以采取什么措施来增加电压以打开控制器?

    再次感谢您。  感谢您的回复!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    L1和 R4之间的接地电压是多少? 这两种情况都可能出现故障。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。  L1任一引脚上的电压均为319V。  在 R4的前导引脚上为319V、而在另一个引脚上为1.8V。  那么、捆绑电阻器?  或者、您认为值不正确?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您的问题是否已解决?

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我交换了 R4。  次级侧仍然没有电压...  现在不知道...  还有其他想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    U3的 VIN 节点上有一些东西可以防止 C13充电。  检查 C13的极性、确保不会向后安装。  此外、在断电的情况下、测量 TP9和 TP3之间的电阻、以查看是否有短路。

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想说 U1的 VIN 节点;而不是 U3。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brian。

    我已再次检查。  我的 PCB 上的 C13极性正确。  TP9和 TP3之间的电阻为3.6欧姆。

    有什么想法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来 LM5021可能已损坏。  您能否移除 U1并查看 TP9和 TP3之间的电阻是否增大到更高的阻抗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我去组装了另一个 PCB。  这个可以正常工作、除了有一个我不想要的烦人、非常可闻的开关噪声。  有什么想法如何摆脱这种情况?

    我将尝试用我的老年人开始握手来替换 LM5021!  哈哈!  希望它会很好。  我将向您返回一个结果。  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在哪些条件下会产生噪声(输入电压和负载电流)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压为 AUS 主电源240V AC、50Hz。 最初测试了2个负载条件。 空载噪声很大!  16欧姆负载的情况也差不多如此糟糕。  有点失望  如果我能消除运行噪音会很好。 有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    您是否使用了 BOM 中的确切器件(尤其是变压器)来构建电路板?  

    谢谢、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的。  我直接从 Renco 收到变压器。  谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    似乎是一个稳定性问题。  为了进行故障排除、您能否在两个负载条件下提供输出电压(交流耦合)的示波器图片?  此外、请提供输出二极管(D2)阳极的示波器图片、该图片将向我们展示开关行为。