This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00365:有刷直流电机:电桥上的 PWM 噪声输出高于90%。

Guru**** 2504295 points
Other Parts Discussed in Thread: SM72295, TIDA-00365

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1106597/tida-00365-brushed-dc-motors-above-90-pwm-noisy-output-at-the-bridge

器件型号:TIDA-00365
主题中讨论的其他器件:SM72295

您好!  

我使用参考设计 TIDA-00365设计有刷直流电机的电机控制 器、我通过 SM72295并在不同占空比下通过 H 桥以16KHz PWM 信号运行电机。

我的观察结果是、占空比高达90%时、输出是一个不错的方波、但占空比超过90%时、H 桥的输出开始变得嘈杂、我无法理解为什么会发生这种情况、这种设计是否存在某种限制?

此处的参考原理图 Q6以红色突出显示。

CH-1是 n 通道 MOSFET Q6的栅极

CH-2是 n 通道 MOSFET Q6的源极

数学:CH2 - CH1

这是以红色显示的90%占空比良好方波的输出

这是93%占空比、质量差和红色方波噪声的输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您使用 TIDA-00365并与我们联系。

    TIDA-00365为高侧栅极驱动器使用自举电源。 当相应半桥的低侧 FET 导通时、自举电容器充电、当相应半桥的高侧 FET 导通时、自举电容器放电(将高侧 FET 栅极驱动至源极)。 如果占空比接近100%、则为电容器(C6或 C7)充电的时间太短、C7和 C6上的电源电压会下降。 通常、自举电源不支持100%占空比。 我们可以接近100%的程度取决于自举电容器在低侧 FET 导通期间的充电速度。

    您的问题可能与此相关。 要找出问题、您可以进行测试吗?   

    -您能否测量 C6和 C7上的电源电压以验证其是否从12V 下降? 您通常需要一个能够处理高共模瞬态的示波器。  
    您可以尝试使用较大的电容器,例如将 C6和 C7从100nF 更改为470nF。  如果您运行大于90%的占空比的时间很小时、这可能会有所帮助。

    您能告诉我这是否解决了您看到的问题?  

    谢谢。  

    此致、  
    Martin Staebler

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为我们的上述解释解决了您的问题。 如果没有、请返回我们。

    谢谢你。  

    此致、

    Martin Staebler