This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080008:LED 驱动器

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080008, TPS92641

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1113318/tida-080008-led-driver

器件型号:TIDA-080008
主题中讨论的其他器件: TPS92641

大家好、

我有一个问题需要对 TIDA-080008进行澄清。

在文档中、表2表示最大电压输出配置为约15.8V、还  提到了顶部泵配置中高达31.6V 的电压、绿色通道上有两个串联 LED (www.ti.com/.../tiduew9)。 TPS92641的 EVM 还支持高达33V 的输出(www.ti.com/.../slvu823.pdf)

客户希望驱动的 LED 的开启电压范围为16.8V 至22.4V -如果使用顶部泵的绿色通道上的余量高达31.6V、我假设电路板支持这些稍高的电压? 是这样吗?

我希望您能澄清一下。

此致、

Marvin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    感谢您使用 E2E 论坛。
    是的、该参考设计将能够处理客户要求使用的 LED。
    请注意、我们不建议在顶部泵配置中使用这些较高电压的 LED。

    此致、
    奥斯卡