This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00561:TIDA-00561

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00561, LMP91200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1112986/tida-00561-tida-00561

器件型号:TIDA-00561
主题中讨论的其他器件: LMP91200

我们正在为 PH 传感器寻找此发送器的数字版本。 TIDA-00561是模拟版本、我们可以从说明中找到。 请告知我们数字版本的可用性。我们需要数字输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aarathy、

    感谢您的回复。 您是否正确地寻找具有数字化输出的 PH 传感器(如 LMP91200)? 如果是、则我们没有可用的此类器件。 为什么不能使用 ADC 对 LMP91200的输出进行数字化?  

    此致、

    Alex