This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDM-RF430-TEMPSENSE:PCB 制造

Guru**** 2812625 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDM-RF430-TEMPSENSE, RF430FRL152H

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1111581/tidm-rf430-tempsense-pcb-manufacturing

器件型号:TIDM-RF430-TEMPSENSE
主题中讨论的其他器件: RF430FRL152H

PCBWay manufacturing options

您好!

我想 用 PCBWay 制造参考设计 TIDM-RF430-TEMPSENSE、作为柔性聚酰亚胺 PCB。 但是、我不确定应该选择哪些选项。 您能否为以下制造选项提供建议? 此外、是否应将钻孔层作为  A 型穿孔过孔、 B 型插入过孔或  C 型穿孔不覆盖?
谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vivian:

    很高兴看到您对 TIDM-RF430-TEMPSENSE 参考设计感兴趣。 这些类型的制造信息不可用。 也许可以从提供的光绘文件或 CAD 符号中提取其中的一些信息。 我还认为、这些制造参数对于 RF430FRL152H 器件的功能并不是很关键。 而是取决于您的应用的可靠性和环境方面、TI 无法对此作出判断。

    此致、

    Andreas。