This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8878:输入 DM CM 滤波器

Guru**** 2862740 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8878

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1108761/pmp8878-input-dm-cm-filter

器件型号:PMP8878

大家好、

如何为 PMP8878模块设计输入滤波器? 如果您有任何 CM DM 电感器和 Y CAP X CAP 计算、 请与 我分享。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Anoop:

    您的 E2E 帖子仅在今天才被提请我注意、首先让我为您经历的不可接受的长时间延迟道歉。 E2E 主题帖最容易筛选、并根据标题或主题帖正文中列出的 TI 器件型号分配给专家。 由于您的帖子未包含器件型号、我认为这是未被注意的部分原因。 这需要我们改进、我再次对您的问题在 TI 努力争取的24小时内未收到应有的答复表示歉意。

    对于固定频率转换器拓扑、我的 EMI 滤波器设计方法是首先根据您所针对的任何标准传递传导发射(CE)。 如果您可以访问 CE 测试设置和频谱分析仪、则应首先测量环境(无开关)、然后测量转换器的未过滤发射、以确定 EMI 滤波器设计应针对哪些频率。

    如果您尚未设计转换器、并且想要为要测试的 EMI 组件添加占位符、我随附了一些优秀的 TI 资源、其中介绍了 CM 和 DM 滤波器设计以及在测试期间降低 EMI 的实用技巧。 这里还有一个指向 TI 《直流/直流稳压器中低 EMI 工程师指南》的链接。 一些 EMI 滤波器组件供应商还提供了一些用于降低 EMI 的出色在线仿真和设计工具。 我最近评估的两个是 Murata 的 SimsewingWurth 的 Redexpert。 您可能需要注册才能使用提供的全部功能。 TI 视频培训系列是您可能会发现有用的另一个资源-提供的许多视频都针对特定终端设备(汽车、工业、电机驱动、POL 等)、 设计技巧和 EMI 标准。

    我希望这些资源中的某些资源能帮助您回答 E2E 问题、我再次对延迟回复表示歉意。 感谢您对 TI 产品的关注、请继续通过 TI E2E 发布并分享您的专业知识?

    此致、

    Steve M

    e2e.ti.com/.../Bing-Lu_5F00_Introduction-to-EMI-in-power-supply-designs.pdf

    e2e.ti.com/.../slup400.pdf

    e2e.ti.com/.../slyp679.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 、Steve M、

    感谢 您的支持。