This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00814:射频采样 S 频带雷达接收器

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC32RF45, LMK04828, LMX2582, TIDA-00814

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1111148/tida-00814-rf-sampling-s-band-radar-receiver

器件型号:TIDA-00814
主题中讨论的其他器件:ADC32RF45LMK04828ADC32RF45EVMLMX2582

您好!

我是来自阿拉伯联合酋长国大学的 Malik 博士、我希望为 射频采样 S 频带雷达接收器设计硬件。 我想知道哪种天线适合该设计?

是否可以  使用 TI 的合适天线在一个封装中购买 ADC32RF45、TSW14J56EVM 和 LMK04828等所有组件?

我期待得到答案。

 谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Malik 博士、

    TIDA-00814参考设计基于 ADC32RF45EVM、后者具有14位3GSPS 双通道模数转换器(ADC32RF45)、时钟器件 LMK04828和 LMX2582、适用于同一电路板上符合 JESD204B 标准的时钟生成和相关电源部分。  而 TSW14J56EVM 是 FPGA 板、它与 ADC EVM 相连。  

    ADC32RF45EVM 具有双通道射频输入连接器、您可以将任何类型的天线连接到这些连接器。 我认为、TI 对天线没有任何建议、因为它可能会因客户应用/范围而异。

    谢谢!

    此致、

    Ajeet Pal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ajeet Pal 先生:

                  感谢您提供的信息、这对我来说非常有用、我想知道放大器以及适合此硬件设计的放大器是什么?

    最后、该系统的成本是多少、包括放大器、ADC3245RF 和 TSW14J56EVM? 因为我们希望订购整件器件作为封装购买。   

    谢谢、

    相关信息

    Malik M 博士

    博士后研究员

    UAEU