This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00317:我们能否支持一个参考设计板供客户测试?

Guru**** 2581245 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1111106/tida-00317-can-we-support-one-reference-design-board-for-customer-to-test

器件型号:TIDA-00317

大家好、

我的客户正在搜索一些非接触式液体测试解决方案。 我想知道该参考设计板是否可以借客户进行一些测试。 谢谢!

Rayna

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rayna、

    我们没有可以提供的 EVM。
     设计文档允许客户从其喜爱的 PCB 供应商处订购电路板和传感器。

    此致、
    John