This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30763:DO160电流谐波限制

Guru**** 2913170 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP31179

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1111031/pmp30763-do160-current-harmonic-limits

器件型号:PMP30763
主题中讨论的其他器件:PMP31179

您好!

我浏览了应用手册 :https://www.ti.com/lit/ug/tidt169/tidt169.pdf?ts=1655221421024&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 、在第21页中、它指出对于 DO160、谐波限值是根据96Vac 时的基波电流计算的、但测试必须在115Vac 时完成。 在本例中、电源(基于 TI CCM PFC 芯片设计的 PFC)在400Hz 时降至90Vac (100-122Vac +/- 10%)。 如果我将根据该限值计算基波、则在115Vac 时将有足够的裕度。  

请确认这是否是标准的正确解释?

此致、

Nitish  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    感谢您的联系、我将与原始设计人员联系以进行确认。 请给我们一两天时间、以便与您联系。

    谢谢

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitish、

    您是对的:在我的第一次分析中、我考虑了电流基波的最小 VAC、而测量它的正确方法是考虑标称 VAC 输入。

    我们上传了一个新的参考设计、根据 DO-160G 限制以115VAC 测量所有谐波。 请查看 PMP31179:

    https://www.ti.com/tool/PMP31179?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

    此致、

    Roberto