This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP30528:关于 PMP30528上的超级电容器 CVCC 充电器块的查询

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1109962/pmp30528-inquiry-about-the-super-capacitor-cvcc-charger-block-on-the-pmp30528

器件型号:PMP30528
主题中讨论的其他器件:TLV431

你(们)好 TI

我尝试通过更改 CVCC 超级电容器充电器部件的 R/C 值来在我的项目中使用。

因此、请按照以下原理图条件提供有关如何调整电阻值的建议。

谢谢你

Jayg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayg、

    R6有助于设置超级电容器的充电电流。 当电压增加到所需的充电电压时、基准电压增加一个阈值、此阈值打开 Q3、这样 PFET 关闭以停止充电。 我建议保持相同的阈值电压、并使用新的 VBUS、Vbackup 和充电电流来调节 R6、R12和 R24。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,达尔文

    感谢您的及时响应

    根据您的指南、R6、R12可按如下方式计算、其余值为固定值(R24固定为10K)

     -用于查找 R6的公式

      。 VIN = 5V、iCAP = 800mA (恒定)

      。 Q3 VBE_TH = 0.6V (假定)

      。 iCAP =(Vin - Q3 VBE_TH)/R6。  因此、R6 =大约5.5欧姆


     -用于查找 R12的公式

      。 根据 TLV431数据表,其计算方法如下

      。 Vka = 3.6V +/- 2%、R2 = 10K、Vref = 2.5V、Iref = 1.8uA (假定)

      。 R12 =大约4.4K

       

    总之、我获得了有关 R6和 R12的上述值。

    您能否查看上述值是否可用? 请提供建议。

    谢谢你

    Jayg。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jay、是的、这也是我获得初始组件选择的方法。 然后、您可以通过基准测试对其进行微调。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的善意建议。