This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:TPS565201未加密 PSpice 瞬态模型错误

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS565201, TPS563201, TPS561201
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1108120/pspice-for-ti-tps565201-unencrypted-pspice-transient-model-error

器件型号:PSpice for TI
主题中讨论的其他器件: TPS565201TPS563201TPS561201

尊敬的团队:

我的客户使用"TPS565201未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 a)"。
但是、显示了错误、无法进行仿真。
VBST 和 SW 之间有 C4和 R5、但会产生浮动错误。
请检查以下文件、并建议如何解决这些错误。

e2e.ti.com/.../PSPICE_2D00_FOR_2D00_TI-TPS565201-Transient-Model-Error.xlsx

我期待你的答复。
谢谢你。

此致、

Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、

    Edwin 今天将对其进行审查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koshi!

    让我检查一下、我很快会给您反馈!

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    有任何反馈吗?
    客户正在等待我们的回复。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Koshi!

    很抱歉迟到了! TPS565201模型的外部配置存在一些错误。

    您可以下载另一个 PSpice 模型(如 TPS563201)并打开器件、并通过 TPS565201交换器件、它将起作用。

    例如:

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koshi、  

    错误意味着 C4和 R5连接不是很好。请使用线路重新连接 C4和 R5。请从 TI.com 下载 PSpice 模型。 这种模式没有问题。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zang、

    我尝试重新连接 C4和 R5、但 PSpice 仿真中止。
    我移除了 C4 (0.1uF)并放置了新的 C8 (0.1u)、但 PSpice 仿真中止。
    我短接了 R5、但 PSpice 仿真中止。
    TPS565201的 VBST 引脚与 Cboot (C4或 C8)之间的节点悬空。

    e2e.ti.com/.../2502.PSPICE_2D00_FOR_2D00_TI-TPS565201-Transient-Model-Error.xlsx

    我还尝试 了另一个 PSpice 模型(如 TPS563201)并将其打开、并尝试通过 TPS565201交换器件。 但 TPS565201_trans 没有一部分。

    请修复此错误。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koshi!

    这话什么意思: 但 TPS565201_trans 没有一部分。

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shuai、

    当我打开 TPS563201的 PSpice 模式时、我确认它运行。 然后、我尝试将器件从 TPS563201更改为 TPS565201、但器件上没有 TPS565201。

    无论如何、请修复 "TPS565201未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 a)"。 我认为这是适合客户的解决方案。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koshi!

    感谢您的反馈。 我们将修复它、但可能需要一些时间来查找根本原因并提交请求。 因此、我之前的建议是客户在紧急情况下可以使用的方法。  

    关于前面的建议、我是说 TPS565201的 IC 器件没有问题、但 外部器件的仿真设置似乎有问题。 您可以复制 TPS565201 IC 并删除 TPS563201 IC,然后粘贴 TPS565201 IC。 它可以正常工作。  

    Shuai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan、

    请修复 "TPS565201未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 a)"。

    关于您之前的建议、我认为 TPS565201的 IC 器件存在问题、因为我听从了您的建议、但显示了"ERROR (ORPSIM-15142):节点 BST 悬空"、无法正常工作。 请检查附加的文件。

    e2e.ti.com/.../1321.PSPICE_2D00_FOR_2D00_TI-TPS565201-Transient-Model-Error.xlsx

    当我删除 TPS565201 IC 并放置 TPS563201 IC 时、仿真完成。
    谢谢你。

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fan - San、

    我请求修复  "TPS565201未加密 PSpice 瞬态模型封装(修订版 a)"。

    您运行了 TPS561201的瞬态仿真

    此致、

    Koshi Ninomiya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Koshi!

    我在前面提到过、我们将解决它。 它正在进行中! 完成后、我们会告诉您!  

    Shuai