This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] IBIS 模型

Guru**** 2829855 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVCH245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1109927/ibis-models

主题中讨论的其他器件:SN54LVCH245A

大家好、

但愿一切顺利。 我正在利用以下接口的现有板之一上运行 SI 分析:SNJ54LVCH245AJ、SNJ55LVDS31J。 您能否为其 IBIS 模型的配置提供支持?

 

我们非常感谢您对此的支持。

 

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jean、

    我们没有适用于 SN54LVCH245A 的 IBIS 模型。

    SN74LVCH245A 具有一个您可以使用的 IBIS 模型(与商业版本完全相同的器件、输入/输出行为将是相同的)。

    但是、与军用器件 SN54LVCH245A 的温度范围不同、其数据仅为-40至125C。

    我不支持 LVDS 器件、因此我将在该团队中进行评论。

    此致、

    Sebastian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sebastian、  

    感谢您抽出宝贵的时间、感谢您在本次  SN54LVCH245A IBIS 模型搜索中分享您的意见、我很高兴拥有您所拥有的产品、并查看我是否可以编辑模型参数的脚本以反映相应的温度。  此外、我期待听到您的团队的想法。

    再次感谢你。

    此致、