This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00242:TIDA-00242

Guru**** 2536100 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25570

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1109080/tida-00242-tida-00242

器件型号:TIDA-00242
主题中讨论的其他器件:BQ25570

你(们)好。

希望对 bq25570进行与  https://www.ti.com/lit/ug/tidu382/tidu382.pdf?ts=1655081493736第2页上 Gordon Varney 相同的测试 。很想知道,就输出电压而言,它们是否意味着 Vbat 的功率输出? 它们是如何测量的? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    Gordon 使用连接在 VBAT 上的 Keithley 2400电源表来模拟电池。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    谢谢! 来看看。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我使用连接在 Vbat 的源表、我应该钳制什么电压电平来模拟电池以查看 Vbat 的输出功率? 例如,如果我仿真的电池是锂离子电池,我是否应该将电压设置为4.2并与电流相反,然后计算与不同 lux 相对应的功率? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kaleb、

    是的、尽管我们通常在 VBAT=3.6V -3.8V 时进行效率测量、这更接近锂离子电池电压保持这么长的时间。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢、Jeff!