This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22764:需要帮助以解决可闻噪声问题

Guru**** 2932110 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5156

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1107884/pmp22764-need-help-to-resolve-issue-with-audible-noise

器件型号:PMP22764
主题中讨论的其他器件:LM5156

尊敬的 David:

参考 e2e 螺纹-  

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1047679/pmp22764-lm51561h

加热问题已解决、并且能够将输出加载到高达70W、电路板工作时输出稳定。   当前设计的一个观察结果是、当我们通过将引脚连接到 VCC 来关闭抖动选项时、设计正常、没有发现任何问题。启用抖动选项时、我们会听到来自变压器的可闻噪声。 我们将频率从150kHz 提高到200kHz、但我们在可闻噪声方面没有发现太多改进。 与非抖动选项相比、输出端显示的纹波更大、但设计能够加载高达70W 的功率。

如何在使用抖动选项时消除可闻噪声?

Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitesh、某些 PWM 控制器的抖动功能通常有调制频率。 我看不到它在该控制器中是可调节的。 我将与应用工程师交流、他可以提供一些建议。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、  

    正如达尔文所说、LM5156没有可调调调制频率。 如果反激式器件在所有工作条件下都能正常运行、则由于其磁场的变化、该噪声可能也来自变压器的磁芯。 您当前在电路板上测试的是哪种类型的变压器(是否进行过灌封/清漆/涂胶)? 我们期待收到您的回复。  

    此致、
    Em

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Darwin、EM、

    目前,变压器是用 EFD30芯制成的,不上漆,也不涂胶。 抖动的频率变化预计是多少?

    Mitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mitesh、  

    感谢您的回答。 您是否有第二个可以在电路板上测试的变压器?  在图9-10中数据表的第18页、您可以看到由于双随机展频而导致的频率变化:  


    此致、
    Em