This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01413:适用于 Fusion 集线器的雷达传感器输出

Guru**** 676280 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01413
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1107910/tida-01413-radar-sensor-output-for-fusion-hub

器件型号:TIDA-01413

尊敬的 TI 团队:

根据 传感器融合集线器参考设计(https://www.ti.com/tool/TIDA-01413)、 这是 TI 推荐的可与传感器融合集线器直接连接的雷达模块。 请告诉我、作为融合中心的 CSI2输入所需的预期传感器输出(原始 ADC、点云数据、已处理对象)是什么。

此致、

平努

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binu、

     TIDA-01413 可以接受来自 FPD-Link 连接的原始数据。  具有此输出格式的雷达模块的最佳解决 方案是 D3 Engineering 提供的。  我正在检查是否可以找到有关此特定设计的链接或文档。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian、请分享有关该设计的任何可用链接。 对于融合解决方案、我们需要将原始数据作为 TIDA-01413输入、 这种理解是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Binu、

    没错。  我向 D3确认、此产品不在其网站上、但仍可使用。  我建议通过他们的网站联系他们、并参考"D3RM A12 plus 953 Serializer Baseboard (D3RM A12加953串行器基板)"。  它们还构成一个基于 TDA4的模块、可接受来自这些传感器的输入。  它随 D3软件提供、可让您快速启动并运行。

    此致、

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Brian 提供的信息。