This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10200:为什么在低输入电压下输出功率限制为10W?

Guru**** 2869500 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28700, PMP10200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1106870/pmp10200-why-is-the-output-power-constrained-to-10-w-at-low-input-voltages

器件型号:PMP10200
主题中讨论的其他器件:UCC28700

我想弄清楚为什么当输入高于60V 时、输出功率被指定为20W、但在其他情况下只有10W。 根据我的快速数学计算、考虑到使用的变压器和电容器、转换器似乎应该能够在 DCM 下舒适运行。 我最想说的是稳定性问题?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、通常在较低的输入电压下峰值电流较高、因此您在达到电流限制之前会受到总输出功率的限制。 但是、我也联系 了该参考设计的设计人员进行了评论。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jon、

    由于最短导通时间、开关频率和初级峰值电流的限制、像 UCC28700这样的谷底开关准谐振控制器无法支持每个超宽输入范围。 PMP10200仅针对以下特定规格进行了设计和测试:

    对于 Vin<60V、Pout_max = 10W。

    输入电压>60V 时、I_OUT_MIN = 0.35A。

    请注意、通常可以通过增大峰值电流来实现更高的输出功率、但这会降低开关频率、并且控制器可能在满负载时不再在 FM 模式下工作。  另请注意、需要0.35A 的最小负载、否则将违反最小导通时间(对于高压线路)。

    谢谢你。