This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-060029:Tina 仿真文件和 B#39;d

Guru**** 2928120 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-060029, TINA-TI, OPA810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1107184/tida-060029-tina-simulation-file-and-b-d

器件型号:TIDA-060029
主题中讨论的其他器件: TINA-TIOPA810

专家您好!

我有一些问题。

您能否查看以下问题并回复我?

1.是否有针对此参考的 TINA 仿真文件?

2.是否可以租用此参考资料?

此致、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

     我们目前正在开发 TINA-TI 和 PSpice 仿真文件、专门为 TIDA-060029发布。 您可以在该链接 的 OPA810产品文件夹的设计和开发选项卡->设计工具和仿真下找到适用于医疗应用的类似阻抗电路。   

     TI 参考设计板不可出售。 但是、我们提供 了光绘文件、BOM、PCB 布局和原理图 、以根据定制设计要求进行更改、并用于制造/组装。  

    谢谢、
    Sima