This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA2314错误(ORPSIM-16276)错误消息

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA2314, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1104922/opa2314-error-orpsim-16276-error-message

Thread 中讨论的其他器件:OPA2314TINA-TIPSPICE-FOR-TI

我已经从网站下载了仿真模型。 当我尝试运行它时、我收到以下错误消息:

错误(ORPSIM-16276):无法完成仿真、因为库 C:/Users/SVX.xxx/documents/delme/fixed_pspice/round6/name_reverT/opa2314.lib  

如何修复此错误?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、  

    我目前正在研究这个问题、很快就会告诉您。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、  

    欢迎使用 e2e:)  

    您在哪个程序中打开下载的文件? PSpice for TI 或 Cadence PSpice?  
    我从 PSpice for TI 的集成库进行仿真时未遇到错误。  

    我看到了一个与您在下载文件并尝试运行项目时所说的类似的错误。 我不建议这样做。 必须在我们的末尾在 PSpice for TI 中更新上传到 TI.com 的文件  

    后续步骤:  

    如果使用 Cadence PSpice、只需保存下载和提取文件夹中的.lib 文件、然后在设计中使用该文件。  

    如果使用 PSpice for TI、请使用集成库避免出错。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 Cadence PSpice。 您能否详细说明一下"文件上传至 TI.com 必须在 TI 的 PSpice 中更新。"是什么意思? 到目前为止、我仅使用了 TI 网站上的一个示例作为起点、并且尚未进行任何更改。 我需要上传什么文件?

    这只是一个稍微的主题问题、但似乎 TI 提供了多种 Spice 工具、例如 TINA Tica、Cadence PSpice。 那么、当我下载模型时、我如何知道要使用哪种 Spice 类型?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Stan、  

    如果您正在使用 Cadence PSpice、请使用这组指令导入运算放大 器的".lib"文件:training.ti.com/pspice-ti-3rd-party-model-import、从技术上讲、这些指令适用于 TI 的 PSpice、但仍然适用于 Cadence PSpice。  

    [引用 userid="522773" URL"~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forume/1104922/opa2314-error-orpsim-16276-error-message/4102612#4102612" TINA Spice 工具、例如 TI CadSpice Spice 工具。 那么、当我下载模型时、我如何知道要使用哪种 Spice 类型?

    TI.com 的"模型和仿真器"页面总结了可通过以下链接获取的免费仿真器: https://www.ti.com/design-resources/design-tools-simulation/models-simulators/overview.html

    此技术文章概述了如何使用 PSpice for TI 来评估、验证和调试模拟电路。 https://e2e.ti.com/blogs_/b/analoguewire/posts/how-to-simulate-complex-analogue-power-and-signal-chain-circuits-with-pspice-for-ti

    TINA-TI/TINA 设计软软件中提供了蓝色资源。
    PSpice  for TI/Cadence PSpice 软件中提供了橙色资源。
    紫色资源是电路中已安装模型的参考设计。  
    红色资源只是要导入程序的模型。  

    [引用 userid="522773" URL"~//support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simul模拟-hardware-system-design-tools-forume/1104922/opa2314-error-psim-16276-error-message/4102612#4102612]要在 TI.com 上载、您必须在"Spice 文件中详细说明什么意思?]

    PSpice for TI 具有一个集成库、其中包含 TI.com 上已有的所有模型。 我必须将文件上传到 TI.com 才能将其集成到程序中。 目前、该模型在程序内部工作、但参考设计似乎无法正确上传。 我将纠正这种情况。  

    总之、我建议导入视频中所示的方式、或者仅使用 PSpice for TI 或 TINA-TI。  

    祝你一切顺利、
    卡罗莱纳州