This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] webench OrCAD 连接器无法激活许可证密钥

Guru**** 2888960 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1102664/webench-orcad-connector-not-able-to-activate-license-key

大家好、

我的客户希望将 Webench 原理图导出到 Cadence OrCAD、我们建议客户安装 webench OrCAD 连接器、如下所示。

https://www.ti.com/lit/ml/snvu483/snvu483.pdf

但是、客户无法使用我们提供的许可证激活。 (复制自 TI 网站。  

 

谢谢、此致

Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好, Eddie,

    请按照以下文档中给出的流程进行操作。 请注意、webench Allegro 连接器仅支持16.6 Allegro 版本。

    https://www.ti.com/lit/ml/snvu482/snvu482.pdf?

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、我们遵循以下流程

    1.从激活代码页复制密钥

    2.粘贴到激活窗口并按激活底部、显示键无效。  

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eddie、

    我将把问题转交给相关团队。 我们很快会回来。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eddie、

    您能否共享 URL 中提到的错误代码,如下所示(“error=xxx”)。

    此致 、(&H)

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eddie、

    请分享错误代码吗?

    谢谢 、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    请参阅以下错误代码

    webench.ti.com/.../get_wbselicense.cgierror=B91488AF1942D479156316B01395BE31AB95A11E4AF92270C82DA51589611FBD9780B067581A6282B8DF4C1E2A5B7EC7F3751B4CE9F82BD10575680983F9143E

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Eddie、

    感谢您分享 错误代码。 这 将有助于我们 进一步调试该问题。

    我们很快就会回来。

    谢谢、此致、

    Umayal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    您可以尝试以下激活许可证代码吗?

    BF33780A759A4F09F46CE120A6F83A446DB711BEFFC9C6E3B5235FB9A7CF9C530BCA57C22A0347487F47B09B0887C4B3EF582E9ED44E0EE7BE8B48E79B07EB

    谢谢、此致、

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、

    请告诉我们上述激活代码是否适用于您。

    谢谢、此致、
    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    是的、我可以 使用 激活代码安装 webench OrCAD 连接器、但仍然无法从 webench 导出设计。谢谢。

    谢谢、此致

    Eddie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    请您使用"设计"选项共享 WEBENCH 设计。  

    请注意、将 WEBENCH 原理图导出到 Cadence OrCAD 是一个常见问题、导出失败。团队正在研究该问题。修复可能需要更长的时间。  

    谢谢、此致、  

    Praveen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eddie、  

    我们没有听到您的反馈。 如果您有任何疑问、敬请告知。 解决 Allegro 许可证问题后、我们将关闭此帖子。  一旦将 WEBENCH 原理图导出到 Cadence OrCAD 后、我们将通知您。

    谢谢、此致、
    Praveen