This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01411:10Gbps PoE PSE 注入器

Guru**** 2917090 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01411, TPD4E02B04, TPD1E01B04, ESD401, TPD4E1B06, BOOST-PSEMTHR-007

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1105095/tida-01411-10gbps-poe-pse-injector

器件型号:TIDA-01411
主题中讨论的其他器件: TPD4E02B04TPD1E01B04ESD401TPD4E1B06BOOST-PSEMTHR-007

尊敬的*:

我们正在设计 10Gbps PoE PSE 注入器、因此我们在连接器中有 RJ45数据、我们希望保护此端口。

Q1)

您是否建议 在 RJ45数据连接器和 PoE 磁性元件之间的 TIDA-01411上提供10Gbps 的相同保护(TCS-DL004-250-WH 电流保护器+双向 ESD 二极管 CDSOD323-T05C)?  

或者    、是否最好将 TPD1E01B04或 TPD4E02B04与 TCS-DL004-250-WH 结合使用以实现10Gbps?

还是5.5V 版本 ESD401或 TPD4E1B06?

我将向大家介绍 BOOST-PSEMTHR-007等 PSE EVM 套件、而 Non 在数据端口连接器和磁性元件之间具有保护功能、请参阅下图。

您建议使用什么来保护此端口? 或者、该端口不需要保护、因为在主机侧有磁性元件、而在 PSE 注入器数据端口上也有磁性元件?

Q2)在  BOOST-PSEMTHR-007上、MDCT 引脚未连接、原因是这样? 它们是否需要去耦电容器? (引脚12、6、1、7)

此致、

David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

    BOOST-PSEMTHR-007不适用于浪涌保护。 有关浪涌保护参考设计、请参阅 TIDA-01411。  

    有关 TIDA-01411上的保护组件的问题、我们建议使用经证实可用于浪涌测试的相同组件。 您可以 使用不同的组件、但您需要对其进行验证。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    我提到了 TIDA-01411、但他不是 PSE 注入器、我们的器件上没有 ETH phy。

    在 TIDA-01411中、我了解如何保护 PoE 输出端口。 对于如何保护 PSE 注入器中的数据输入端口、您会提出什么建议?

    您能评论 Q2)    BOOST-PSEMTHR-007 MDCT 引脚未连接、原因是这样吗? 它们是否需要去耦电容器? (引脚12、6、1、7)

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、

     

    我们在电源方面拥有专业知识、但遗憾的是、我们在数据方面没有太多经验。 我们的 EVM 旨在评估系统的电源模块。 请将您的问题发布到 PHY 组、他们应该能够为您提供支持。 谢谢。  

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Penny:

    在接口论坛中询问的问题。

    此致、

    David。