This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Energia IDE 是否支持 MSP430FR6989和 CC2640R2F MCU?

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2640R2F, MSP430FR6989, MSP430FR6889, ENERGIA, CC2640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1105710/does-energia-ide-supports-the-msp430fr6989-and-cc2640r2f-mcus

主题中讨论的其他器件:CC2640R2FMSP430FR6989MSP430FR6889ENERGIACC2640

您好!

我计划与 MSP430FR6989和 CC2640R2F 合作开发不同的项目。 今天、我来到 了 Energia IDE。 根据我所读出的内容、IDE 确实 支持 MSP430G2102IN20 MCU、因此它还应与 MSP430FR6989 MCU 配合使用 、因为它们具有相同的内核。 由于它们具有不同的 GPIO 编号和存储器大小、我 很想知道它是否真正支持 MSP430FR6989 或 MSP430FR6889 MCU。

此外、我还注意到一 篇5年前的文章、其中提到它还应该支持 CC2640R2F。  

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/bluetooth-group/bluetooth/f/bluetooth-forum/610494/cc2640r2f-2640-board-support-in-energia

但我找不到 IDE 的任何新信息或新 MCU 支持更新。 我主要想使用 CC2640R2F MCU 的 BLE 功能。 如果此 IDE 具有可轻松使用蓝牙的库、那就更好了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahammad、  

    它看起来不像它。

    请访问 :https://www.ti.com/tool/ENERGIA

    单击此链接、它将显示所有 Energia 兼容器件的列表。  

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahammad、  

    我们似乎列出了 MSP430FR6989、您可以检查此链接吗?  

    https://energia.nu/pinmaps/msp-exp430fr6989/

    此致、  

    Henok

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢你的答复。

    我已经检查了列表、它不包含 MSP430FR6989或 MSP430FR6889 MCU、但 根据 您共享的链接、它看起来也 支持 MSP430FR6989和 MSP430FR6889。

    此外、该列表还包含 CC31和 CC32产品、但不包含 CC26XX 系列。 我可能不知怎么说已经完全错过了它、但在 该列表以及 IDE 的板管理器中找不到任何对 CC2640R2F 的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Iftekhar、您好!  

    很高兴您能找到它、不确定为什么未列出 MSP430FR6989、我将与团队联系。  

    关于 CC2640、我将在连接无线产品系列下单独发布一篇文章、让他们团队的 TI 工程师回答。 CC 器件不在 MSP 下、因此我不确定。  

    此致、  

    Henok