This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 错误(ORCAP-15053):无法初始化 PSpice UI

Guru**** 2642185 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1098269/error-orcap-15053-can-not-initialize-pspice-ui

数字
CS1002559
状态
已解决
案例的简短描述
错误(ORCAP-15053):无法初始化 PSpice UI
更新了
我拒绝了该解决方案、因为仿真配置文件处于活动状态。  必须存在安装/许可/服务器设置问题、我需要帮助解决该问题。

此致、  

Robert Ratliff
英文 V–技术代表|工程
Safran 小屋

P +13108847047 • M +17147974631

1500 Glenn Curtis St.
美国加利福尼亚州卡森90746-4012
www.safran-cabin.com  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    请关闭 PSpice for TI、然后使用任务管理器检查是否有任何 PSpice 进程正在运行。 使用"详细信息"选项卡上的"命令行"列查找"C:\Cadences\PSpiceTI"中的可执行文件:

    如果没有、请再次启动 PSpice for TI 以查看是否仍然收到错误。

    如果是、请关闭 PSpice for TI、重命名文件夹 "C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_CAPTURETIPSpice_Install"和"C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\OrCAD_PSpiceTIPSpice_Install"、然后重试。

    此外、您拒绝了哪种解决方案?

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有相同的问题。 我尝试了您的解决方案、但错误仍然存在。 我有用于 TI 版本17.4-2020的 PSpice

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    请您压缩此文件夹(其中的 exe 文件除外)并与我们共享吗?

    C:\Users\{user}\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTI 安装

    谢谢、
    JC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../6472.PSpiceTIInstall.zipAttached

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    谢谢。 我刚刚给您发送了一条消息。 请看一下。

    -jc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已下载2022版、问题已被排除。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nicola、

    感谢您的告知。

    -jc