This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-080004:功耗是多少?

Guru**** 674950 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-080004
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1104081/tida-080004-how-much-power-consumption

器件型号:TIDA-080004

您好、专家、

我在参考设计中看到、"输入功率为7.1W 时输出高达90流明"。 对于7.1W 功率、您计算的是哪一点? 12V 电池侧还是3.3V 侧? 7.1W 功率是否意味着整个 AR HUD 模块、包括 RGB 和 DMD? 谢谢。

BR、

ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    7.1W 功率是在12V 电池侧计算得出的。 是的、功率计算基于整个系统的运行、大部分功耗来自驱动 LED。

    另请注意  以下规格、这些规格可在 TIDA-080004页面上的《适用于 AR HUD 的电子和 LED 驱动器参考设计》指南中找到。

    https://www.ti.com/lit/pdf/tiduee5

    另一个注意事项是使用的 LED 类型。 例如、指南中有一个子章节讨论了两个不同 LED 之间的功率和亮度。

    希望这对您有所帮助。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    正如您在指南中看到的、有两个"12V"电源输入。 据我了解、P12V 直接由电池供电、用于电源芯片。 P12V_HC_6用于电源 LED、应在发送输入之前进行调节。 7.1W 是这两个输入之和、对吧?  

     至于 P12V_HC_6、需要多大的电流? 我正在寻找将电池转换为12V 的降压/升压转换器。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    让我检查几件事、然后返回给您。 感谢您的耐心等待。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我今天可以获得一些反馈吗? 客户正在选择器件。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    遗憾的是、由于本参考设计使用 Osram CSL LED、因此实验室中没有一个系统配备正确的 LED 来测量电流。

    实验室中的所有当前系统以及我们目前销售的产品都使用 Osram Q8WP LED。 如果您打算使用 Osram Q8WP LED 进行设计、功率可能会更高。  

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu056/dlpu056.pdf?ts=1653590777145&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDLP3030Q1EVM%253FkeyMatch%253DDLP3030Q1EVM

    对于该参考设计、其中大部分7.1W 的功率将来自使用 P12V_HC_6驱动 LED、因此您可以假设电源为12V、电源为7.1W、因此您将在电源端看到~0.59A 的电流  

    我联系了我们的系统工程师、他在这一旧系统方面拥有更多经验、但他没有回复我、我只是现在又把他弄乱了、但我不确定他是否会在今天结束之前回复我。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    感谢您的回复、完全没问题。  

    从上面所说的内容来看、您是否意味着实际功耗与所用的 LED 密切相关? 因此、在客户的系统中、他们需要评估其 LED 规格、如电流和数字、对吧? 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    是的、无论选择哪种 LED、都可以改变系统的功耗和电流消耗。

    谢谢、

    陈亚历克斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Alex:

    我们的客户实际上使用  Q8WP。 您能否告知 LED 12V 电源的最大电流需求? 如果您有一些测试结果、这将是最好的结果。 他们需要这种方法来选择合适的降压/升压解决方案。 谢谢。

    BR、

    ElecCheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、电子

    请参阅以下用户指南、我从这些指南派生了一些表。

     

    https://www.ti.com/lit/ug/dlpu064/dlpu064.pdf?ts=1654003857476&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Ftool%252FDLP3030PGUQ1EVM

     

     

    我与我们团队的系统工程师交谈、他的建模工具估计 Q8 LED 的占空比为90/10、最高亮度模式为~15W。 请记住、也会有一些功效损失。

     

    此外、还有我们将电源线连接到的 J2连接器的另一个表、还有关于基于引脚的最大电流的一些注释。

    谢谢、

    陈亚历克斯