您好、专家、
我在参考设计中看到、"输入功率为7.1W 时输出高达90流明"。 对于7.1W 功率、您计算的是哪一点? 12V 电池侧还是3.3V 侧? 7.1W 功率是否意味着整个 AR HUD 模块、包括 RGB 和 DMD? 谢谢。
BR、
ElecCheng
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、专家、
我在参考设计中看到、"输入功率为7.1W 时输出高达90流明"。 对于7.1W 功率、您计算的是哪一点? 12V 电池侧还是3.3V 侧? 7.1W 功率是否意味着整个 AR HUD 模块、包括 RGB 和 DMD? 谢谢。
BR、
ElecCheng
您好、电子
7.1W 功率是在12V 电池侧计算得出的。 是的、功率计算基于整个系统的运行、大部分功耗来自驱动 LED。
另请注意 以下规格、这些规格可在 TIDA-080004页面上的《适用于 AR HUD 的电子和 LED 驱动器参考设计》指南中找到。
https://www.ti.com/lit/pdf/tiduee5
另一个注意事项是使用的 LED 类型。 例如、指南中有一个子章节讨论了两个不同 LED 之间的功率和亮度。
希望这对您有所帮助。
谢谢、
陈亚历克斯
您好、电子
遗憾的是、由于本参考设计使用 Osram CSL LED、因此实验室中没有一个系统配备正确的 LED 来测量电流。
实验室中的所有当前系统以及我们目前销售的产品都使用 Osram Q8WP LED。 如果您打算使用 Osram Q8WP LED 进行设计、功率可能会更高。
对于该参考设计、其中大部分7.1W 的功率将来自使用 P12V_HC_6驱动 LED、因此您可以假设电源为12V、电源为7.1W、因此您将在电源端看到~0.59A 的电流
我联系了我们的系统工程师、他在这一旧系统方面拥有更多经验、但他没有回复我、我只是现在又把他弄乱了、但我不确定他是否会在今天结束之前回复我。 由此给您带来的不便、我们深表歉意。
谢谢、
陈亚历克斯
您好、电子
请参阅以下用户指南、我从这些指南派生了一些表。
我与我们团队的系统工程师交谈、他的建模工具估计 Q8 LED 的占空比为90/10、最高亮度模式为~15W。 请记住、也会有一些功效损失。
此外、还有我们将电源线连接到的 J2连接器的另一个表、还有关于基于引脚的最大电流的一些注释。
谢谢、
陈亚历克斯