This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA-TI:采用 TPS55340的 ISO 正向电路

Guru**** 2763585 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1100072/tina-ti-iso-forward-circuit-with-tps55340

器件型号:Tina-TI
主题中讨论的其他器件:TPS55340

您好、E2E、

我收到了我们客户的技术支持请求。 显然、客户希望使用具有内置 FET 的器件构建 ISO 正向转换器。
我尝试使用 TPS55340并借助 TINA-TI 来设计 ISO 正向转换器。
但是、它无法正常运行。 输出电压很快下降。

请指出已发布文件中的一些缺失点、并向我提供建议。

此致、
ACGUY

e2e.ti.com/.../Forward_2D00_2.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    感谢您的参与。
    我将了解一下该模型、并在今天晚些时候返回给您。
    非常感谢您的耐心等待。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    我运行了您的仿真模型、发现了与您描述的相同的问题。
    查看原理图后、我注意到 FB 引脚接地。
    该引脚对于反馈环路是必需的、应连接到输出端的分压器以设置所需的输出电压。

    我建议更改 FB 引脚连接并检查 IC 是否正常运行。

    如需其他设计支持、我还可以推荐产品页面上提供的反激式设计计算。
    https://www.ti.com/product/TPS55340#design-tools-simulation
    这是一个检查原理图组件的最佳值并查看是否一切都在规格范围内的好工具。

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的合作。
    在具有反激式拓扑的 EVM 用户指南中、FB 以0欧姆的电阻连接到 GND。
    www.ti.com/.../slvu751a.pdf
    原理图是否有设计错误点?

    此致、
    ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    H ACGUY、

    感谢您的反馈。
    不、您是对的、EVM 用户指南不应包含任何错误、这意味着如果您将 EVM 原理图用作参考、则设计应有效...
     我将与另一位团队成员联系、他在该器件方面拥有更多经验。 如果我们在原理图中找不到错误、问题实际上可能在于 TINA 模型本身。
    在这种情况下、切换到 PSpice 模型并在此处重新创建原理图可能会更快、直到 TINA 模型错误得到修复。 PSpice 模型通常更具最新性、运行更精确。

    无论怎样、我都会在下周早些时候、在我取得一些结果后再与您进行回复。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    很抱歉让你久等了。

    在进行一些讨论和仿真之后、我不认为 TINA 模型中存在错误。 我使用了您的仿真模型、发现压降似乎与软启动功能和 VSS 电容有某种关系。

    我还发现、较高的频率可能 足以 解决问题。 (例如、将 FREQ 引脚上的电阻器降低至137kOhm、如 EVM 模型中所示。)
    这样做的原因可能是、较低频率下的较高电流纹波会触发过流保护、但这只是推测。
    因此、我建议创建具有更快开关频率和更低负载的仿真、以实现稳定运行。 从那里可以更轻松地找到其他改进。

    与 EVM 模型相比、TINA 模型不包含使用两个二极管和一个电容器实现的外部软启动功能、因此也可能是对电路的改进、以实现这些功能。

    如果您有其他问题、请告诉我。

    此致、
    Niklas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    希望 客户在转换器设计方面取得进步。
    由于没有其他评论、我现在将关闭此主题。
    如果您有其他问题、您可以在下面回复以重新打开主题帖。
    否则、请随时单击 Resolved (已解决)按钮。

    谢谢、此致、
    Niklas