This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00440:电路板可用?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00440

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1105705/tida-00440-board-available

器件型号:TIDA-00440

大家好、

我们是否有 TIDA-00440设计的其余组装电路板可供客户发货?
我已经看到几年前的另一篇文章、说我们没有任何董事会。 但是、由于这是一位重要客户、如果我们可能还剩下一位客户、我想再次进行检查。

谢谢!

此致、
Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Brian、

    感谢您查看此处。 遗憾的是、我们没有任何电路板、甚至在系统中也没有电路板。
    我看到的唯一选择 是、您的客户可以使用 TIDA-00440文件夹中的设计信息(Altium 项目、Gerber 文件)来重建电路板。  

    此致、
    Martin