This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10816:变压器绕组

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10816, UCC28710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1102620/pmp10816-transformer-winding

器件型号:PMP10816
主题中讨论的其他器件: UCC28710

各位专家、您好!

我们正在尝试设计 PMP10816、但我们强制购买 RLTI-1131变压器。 我们已经向 Renco Electronics 发送了几封电子邮件、以了解变压器绕组的详细信息、但他们没有给出任何响应。

由于 TI 网站上没有关于变压器绕组的信息以及其他详细信息,甚至在 WEBENCH 上也没有这样的信息,因此我们无法使用 UCC28710设计超过25V 2A 的电流

现在、我们开始自行设计、使初级侧90uH 的匝数为50 (28AWG X 3)

二次侧绕组24匝(22AWG X 3)和辅助侧绕组11匝(28AWG X 1)。

我们发现了什么...

  1. 电源在85Vac 至150Vac 时未启动、仅在220VAC 负载下工作、运行一段时间后停止工作。 在48V 的位置、我们得到大约44VDC
  2. 现在、我们认为这是由于 VS 引脚不稳定导致的、我们还尝试调节分压器、并且能够获得48V 电压、但在仅发生一些开关 IC 损坏后、VDD 引脚上没有电压
  3. 我们尝试使用另一个具有18匝辅助的变压器、绕组的其余部分相同、然后它在85VAC 时开始工作、但在加载一些负载后、它停止工作
  4. 我们检查 VS 引脚电压、该电压将使哪个负载变化到5.8V 或移动到这个值。

   

请帮我找出我应该使用什么精确的匝数和匝数比来输出 PMP10816

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rishabh、

    很抱歉、您无法从 Renco 获取信息、通常他们不会披露设计的确切结构详细信息。  

    我们也没有它们。 我们可以为您提供变压器的电气规格。 我复制了原始设计器。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Robert、

    感谢您的回答。您能不能发送这些变压器的电气规格、 这对我很有帮助。

    我的电子邮件 ID 是 rishabh@mediantenergy.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    已回复 Rishabh 的电子邮件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢