This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01445:在使用器件的情况下无法获得互锁高侧信号(HS) TPS2H000BQPWP、而微控制器是 TMS570LS1224。

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1105254/tida-01445-unable-to-get-interlock-high-side-signal-hs-with-part-being-used-is-tps2h000bqpwp-and-the-microcontroller-being-tms570ls1224

器件型号:TIDA-01445

我们将在其中一个汽车项目中实现高电压互锁环路。 我们考虑了用于互锁高侧的 TPS2H000BQPWP 器件。 请在下面找到原理图供您参考。


在设计参考方面、我们考虑使用此 TI 文档 https://www.ti.com/lit/ug/tidud43a/tidud43a.pdf?ts=1648610892346

我们遵循的所有步骤与文档中提到的相同、当 INT_PIN_1和 INT_PIN_2短接时、我们无法获得与下图所示类似的 ADC_HS_CS 信号。 其他信号、当输入引脚 IN1处的输入信号与 IN1处的 INOPON_INPUT_INPUT 类似时、我们得到的信号相同、如 TI 文档中所示。

 输入由 MCU 引脚编号:92 (N2HET1[26])供电 、 并且在 MCU 引脚编号:83 (AD1IN[8]/AD2IN[8])处接收 ADC_HS_CS

将我们的 HVIL 参考原理图作为 PDF 文件附加以获得更好的视图。

e2e.ti.com/.../HVIL_5F00_Reference-Schematic_5F00_.pdf

由于我们提供的是 TPS2H000BQPWP 的方波输入、即 IN1、因此 CS 引脚上仍然没有任何输出。 请帮助我们了解、当连接2.4k 下拉电阻时、不在 CS 引脚获得输出的可能原因是什么。 CS 引脚上生成的波形的电压电平也是多少?