This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21529:PMP21529 Altium 设计/源文件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP21529, TIDA-010210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1099098/pmp21529-pmp21529-altium-design-source-files

器件型号:PMP21529
主题中讨论的其他器件: TIDA-010210

您好!

我们目前正在评估4开关降压/升压(PMP21529)。 是否可以为此设计获取 Altium 项目?

此致、

Amnish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amnish、您好!

    我正在与原始设计人员进行检查、以查看我们是否有要共享的文件。

    谢谢、

    Robert  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amnish、您好!

    可以通过以下链接下载 Altium 项目文件:

    https://www.ti.com/tool/PMP21529?keyMatch=&tisearch=search-everything&usecase=refdesign

    Altium 文件称为"TIDRY16.ZIP]、它位于"CAD/CAE 符号- PMP21529"中。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我还有另一件事要问。 是否有适用于 PMP21529软件的源代码。 在网站上、我只能看到该软件的.exe 文件。 谢谢。

    此致、

    Amnish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    exe 文件是安装文件,安装后,您将看到源代码。

    此致、

    Bosheng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amnish、您好!

    我对 您在另一个主题中询问的 TIDA-010210有疑问。

    我向您发送链接的邀请函、并且有一个私人联系人(姓名(dot)姓氏(at) g m a i l . c o m)。

    提前感谢您的关注和回答。

    此致

    Mariusz