This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSpice for TI:安装无法正确运行。

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1126312/pspice-for-ti-the-installation-can-not-run-correctly

器件型号:PSpice for TI

运行 PSpice-for-TI_setup.exe 时可以看到下面的界面、但安装界面尚未显示。 然后在几秒钟后退出安装程序。  我的笔记本电脑的操作系统是 Windows 10专业版。 如何解决此问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Barry、

    您是否曾到过要求您的电子邮件地址和访问密钥的地方? 您能否确认您没有任何阻止安装的安全功能?

    您是否还可以共享安装日志、该日志位于 :C:\Users\<您的用户名>\AppData\Roaming\Cadences\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt

    谢谢、

    Jackie