This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ20Z70导出 DFZX 和 XTX 格式

Guru**** 2931590 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1126628/bq20z70-export-dfzx-and-xtx-formats

主题中讨论的其他器件:BQEVSWBQ20Z70

我们现在使用的 bqEVSW 软件(芯片 bq20z70)与 EV2300连接、后者可以采用 DFI 格式和 gg 格式导出数据。 但我们需要 PCM 上的 DFZX 和 XTX 格式、我们如何转换它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Xiaobo、

    DFZX 和 XTX 的格式是什么? 黄金映像是一个"映像"、以十六进制形式以 DFI 格式存储。 您可以参阅 DFI 文档以转换为所需的任何格式。 gg 格式仅包含设置、不足以用作黄金映像。