This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP21783:谐振回路在哪里?

Guru**** 2943440 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28742

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1126783/pmp21783-where-is-the-resonant-tank-circuit

器件型号:PMP21783
主题中讨论的其他器件:UCC28742

这被描述为 QR 型反激式转换器。 但是、通过查看原理图、我只看到 FET 和 RCD 钳位电路连接到初级、而没有任何谐振电容器或阻尼电阻器。 如何处理初级漏电感退磁时的谐振?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 James:

    很抱歉、QR 类型不是描述此反激式的准确方法。 我们将对该设计的页面进行此更改。

    UCC28742是一款高效反激式控制器、它使用谐振环来实现谷底开关操作。 该设计的工作原理类似于典型的 DCM 反激式、但谷底开关会降低遇到的开关损耗。

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    感谢您将其清除。

    后续问题:因此、谐振频率(对于谷底开关)是否取决于变压器与 FET 体电容谐振的泄漏电流? 情况似乎就是这样。  

    谢谢、

    Jamie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jamie、

    正确、谐振电容器将是 FET 的输出电容和 PCB 的寄生电容之和。

    谢谢、

    John